This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:备用模式条目队列(0x38)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572304/tps65982-alternate-mode-entry-queue-0x38

部件号:TPS6.5982万

大家好,

什么是备用模式条目队列(0x38)中的“模式编号”?
我想知道如何确定价值。




此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    SVID 0x8087和0xFF01的模式号始终为0x1。 如果您使用的是用户备用模式,则可以有多种模式,您可以将模式编号分配给这些模式(例如, 0x1,0x2,0x3 (用于3种不同模式)。

    雅各布