This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:询问TPS6.5982万D FW更新GUI

Guru**** 2480465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572408/tps65982-asking-for-the-tps65982d-fw-update-gui

部件号:TPS6.5982万

大家好,

TPS6.5982万D是否可以使用主机实用程序更新用于TPS6.5982万等坞站/监视器设计的982D FW?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,TPS6.5982万D还使用主机接口工具更新固件。 但是,要创建配置映像,TPS6.5982万D使用不同的应用程序自定义工具,该工具可在MySecure Software团队中找到。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢你的帮助。

    我在TPS6.5982万D设计资源中找不到主机的唯一性。 您能否提供链接并向我展示如何更新982D固件?

    附加了设计资源访问图片。

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您必须使用82DA或82dB配置工具,该工具显示在您附加的图像底部。 您可以使用配置工具的方式与使用TPS6.5982万的应用自定义工具的方式相同。 Config Tool将用于创建闪存映像,然后可使用"SPI FW Update"下的主机接口工具加载到设备

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢你的帮助。

    我能否确认982DA或982DB FW可以通过以下版本的主机实用程序工具进行更新?

    例如,82DA或82dB两种广告牌功能都是可行的,对吗?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请通过以下链接更新到最新版本的主机接口实用程序工具:
    www.ti.com/.../tps6.5982万-hiutility

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    谢谢。 例如,82DA或82dB两种广告牌功能都是可行的,对吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。

    谢谢!
    Eric