This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万源大容量电容

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572380/tps65982-tps65982-source-bulk-capacitance

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

对于SrcBulkShred,根据PD规范,客户必须在PP_5V0和PP_CABLE附近放置120uF或更多电容。 您能告诉我最大电容值吗? 还是取决于电源?

我找到了下面的帖子,因此我建议使用150uF。

e2e.ti.com/.../196.9613万

 此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    大容量电容有助于在电源角色交换过程中降低放电速度。 电容还有助于确保在进入较高电压PD合约时较慢的上升速度。 此值没有最大规格,因为此处的电容越大,通常被认为越好。

    在PD 3.0 规范中,由于引入了快速角色交换,此源上限更重要。 在FRS事件期间,存在散装电容以暂时保持电压,以确保VBUS不会下降太快而无法进行电源角色交换。
    对于大多数实施,150uF是足够的电容。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回答和快速回复!

    此致,
    Satoshi Yone