This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:I2C超时期限

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572227/tps65982-i2c-timeout-period

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户发现在2.12 版本中I2C超时时间从50ms (默认值)更改为200ms。
是否有任何背景?
如果他将TPS6.5982万与Alpine Ridge配合使用,您建议使用200ms吗?



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    I2C超时时间仅在初始编程器件时查看。 有时,如果I2C周期设置为快速,编程器将无法正确加载代码。 这在使用FTDI编程器时更为普遍,因为它的速度要慢得多。 使用Aardvark编程时,这不是问题,而是速度快得多。 但是,将此值设置为200ms将始终是安全值。

    谢谢!
    Eric