This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:TI是否具有支持BC 1.2 ,Apple 2.1a和2.4A的专用充电器控制器IC?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513A, TPS2549, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572089/tps2513a-q1-does-ti-has-dedicated-charger-controller-ic-that-will-support-bc-1-2-apple-2-1a-and-2-4a

部件号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS2513ATPS2549TUSB321

尊敬的支持团队:

请问,TI是否有专用的充电器控制器IC,支持BC 1.2 ,Apple 2.1a 和2.4A?

我要制作USB-C充电站,但在您的网站上找不到任何支持这两种标准的IC。

我发现您有 TPS2513 和TPS2513A。 但其中一个仅支持5W和10W,另一个仅支持12W。 请帮助

--

此致,Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2513A/14A可以支持这些器件。 我们的测试数据显示,在D+/D-上配备分流器3 (12W)时,分流器2 (10W)设备也会充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 TPS2549怎么样? 它是否也会在10W时充电? 我觉得这个IC非常有趣,因为它有电缆损失补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 TPS2549 DCP_AUTO模式与TPS2513A相似,因为它先默认为除法器3,然后是1.2 ,然后是1.2V模式。 TPS2549还支持CDP 1.5A充电,适用于需要USB数据传输的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢您的支持! 对于USB-C充电器,我将使用带有TUSB321的TPS2549。