This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:SN65LV1224B需要REFCLK引脚输入电容

Guru**** 2479095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571788/sn65lv1224b-need-refclk-pin-input-capacitance-for-sn65lv1224b

部件号:SN65LV1224B

你(们)好  

客户想要为此设备上的REFCLK输入设计一个低滤波器。 需要此引脚上的输入电容来执行此操作,但数据表中似乎未包含该规格。 您能帮您提供吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,您好!

    客户可以分别使用1.2pF和2.1pF作为最小值和最大值。

    我将尝试与 设计团队确认。

    此致,

    Gerardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!