This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万IF:自由空间光学应用

Guru**** 2929940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571256/dp83849if-free-space-optic-application

部件号:DP8.3849万IF

您好,

我是印度尼西亚万隆Politeknik Negeri的最后一年学生,我将做一个关于使用激光二极管的自由空间光学(FSO) TCP/IP通信的最后项目。

但当我想使用此DP8.3849万IF IC以太网收发器和其他组件作为补充组件(磁性RJ45,使用MII作为PHY和SerDes之间的连接器等)时,我仍然感到困惑。

问:

1.是否有针对Realize FSO的参考设计(10/100或甚至1000 Mbps)?

2. DP8.3849万IF是否具有内部SerDes?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusha,

    我没有使用我们的以太网PHY处理FSO应用程序,但这并不意味着它不能。

    你似乎要做一些研究如何实现一个FSO制度. DP8.3849万IF设备设计用于100Base-FX SFP,后者使用激光二极管通过塑料光纤电缆传输数据。

    您需要了解100Base-FX信令如何与FSO收发器兼容以实现这样的系统。

    1.我们没有针对FSO 10/100系统或1000的参考设计。

    2. DP8.3849万IF具有符合100Base-FX的SerDes

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答,但我还有其他问题:

    1.德州仪器(TI)是否制造了任何光学驱动器或任何光学收发器组件?

    2.你可否为我推荐哪一个PHY符合我对FSO的要求?

    3.正如您所说,DP8.3849万IF具有100Base-FX的SerDes。 这是否意味着DP8.3849万IF能够驱动光驱IC以驱动激光二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusha,

    是的,有特定的激光二极管收发器,符合100Base-FX标准。 请查找100Base-FX SFP。

    例如,此Cisco设备: www.cdw.com/.../71.9878万.aspx

    该Cisco光纤收发器将与DP8.3849万IF SerDes兼容。

    此致,