This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820与DS280BR810

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571797/ds280br820-ds280br820-vs-ds280br810

部件号:DS280BR820
主题中讨论的其他部件:DS280BR810

尊敬的先生  

我看到DS280BR820需要外部封盖,DS280BR810不需要外部封盖

但DS280BR820参考价格高于DS280BR810,DS280BR820有什么好处吗?

我们将有100G有源电缆项目,哪一个解决方案(DS280BR820或DS280BR810)适合100Gbps有源电缆??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS280BR820的带宽和均衡器增益稍好一些(BR810的带宽和均衡器增益为17dB+,而BR810的增益为15dB)。

    对于使用DS280BR810内部电容器的有源电缆 ,可能会在围场上的空间限制方面带来很大好处。

    此致,