This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:示意图说明

Guru**** 2930420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571991/sn65hvd72-schematic-explanation

部件号:SN65HVD72

您好,


我很难理解 RS485 PI中的RS485实施。 您能否解释一下如何将Re和DE与反向TxD信号结合起来?

谢谢!

Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    此电路主要使RS-485收发器具有两种状态:

    - D信号偏低:驱动器处于激活状态,并将负差分电压驱动至总线(RS-485接收器将其解释为逻辑"低"电平)。
    - D信号偏高:驱动器未激活(高阻抗),不驱动总线。

    在第二种状态下,目的是让接收器将非驱动总线解释为逻辑高电平。 这可以通过添加外部电阻器来实现,这些电阻器将弱正差分偏置添加到总线(即A线路上的上拉电阻器和B线路上的下拉电阻器)。 这也可以通过使用具有内部故障保护偏置功能(如SN65HVD72)的专用接收器来实现。 此功能在负方向偏移接收器输入阈值,确保将0-V差分输入可靠地解释为"高"电平。

    请注意,虽然此方案可以工作,但它不会受益于标准RS-485链路中存在的大噪声余量(其中高和低状态均由收发器主动驱动)。 如果要保留此边界而不为取消/重新启用输入添加单独的控制线路,则可以使用简单的计时器电路在D针脚切换时生成启用脉冲。 有关此示例,请参阅以下参考设计:

    www.ti.com/.../TIDA-0.109万

    随后,555计时器电路中使用的R/C组件可以根据应用程序所需的帧长度和数据速率进行缩放。

    我希望这能有所帮助;如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的详细解释。

    假设此配置为仅传输,我是否正确。 这是否仍被称为半双工?

    谢谢!
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    这仍然是双向/半双工;您只需要在要接收数据时确保D行保持高。 (在这种情况下,/re和DE引脚为低电平,来自总线的数据将反映在R输出引脚上。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我想我可以解决这个问题。

    当D为高电压时,此RS-485将处于接收状态,但如果其他收发器未在主动传输,则所有接收器将读取您在第一个响应中所述的主动高电压。

    感谢您的帮助!
    Rohit