This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215EVM:2.0 符合性测试的差分阻抗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215EVM, TS3DV642EVM, HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571776/hd3ss215evm-differential-impedance-for-hdmi2-0-compliance-test

部件号:HD3SS215EVM
主题中讨论的其他部件: TS3DV642EVM, HD3SS215, TS3DV642

您好,

我们的客户使用TDR (时域反射计)测量设备测量了HD3SS215EVM和3DVTS642EVM的差分阻抗。
不幸的是,HD3SS215EVM和TS3DV642EVM均无法通过2.0 兼容性测试HF2-4,因为测得的阻抗超过了标准值。
那么,HD3SS215和TS3DV642是否可以通过?
如果您有差分阻抗的测量数据,请与我们分享吗?
此外,请发送电子邮件至我的电子邮件地址,因为我想与您分享详细信息。
*我还发布了有关TS3DV642的如下内容。
 https://e2e.ti.com/support/switches_multiplexers/f/388/t/57.1609万

此致,
加藤

kato-s@clv.macnica.co.jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    我们的团队支持HD3SS215,我们可以在此设备上讨论。

    我正在附加HD3SS215的TDR测量值:

    黄色-连接至设备输入的连接器未填充设备

    红色-连接到设备输入设备的连接器已填充但关闭

    绿色-连接至设备输出但未端接

    白色-连接到设备输出但端接

    如果这需要升级,请让FAE提交HelpMe TT。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的快速响应。

    这是您使用HD3SS215EVM测量的结果吗?
    如果考虑到每块板的变化,测量结果中的标准值似乎没有边际利润。
    是否有HD3SS215过去通过2.0 符合性测试HF2-4的结果?

    此致,
    加藤