This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:有关功耗的问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571783/tlk10031-question-about-power-dissipation

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0232万

您好,

我是收发器的初学者,对于TI的TLK1.0031万有几个问题,如下所示

-我在TLK1.0031万数据表的第一页发现功耗为0.8W。 对吗?

-我在 TLK1.0031万数据表的第8页发现标称功耗为1.6W。 对吗?

-两个数字有何分别?

每个 标称值的条件是什么

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    TLK1.0031万是TLK1.0232万 (双通道)的单通道版本,这是某些值相同的原因。 标称功耗为每个通道800mW,因此,对于TLK1.0031万,这是总功率消耗(标称)。 我们需要在TLK1.0031万的数据表中修正此数据。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队