This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:参考引脚连接

Guru**** 2526110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571908/sn65hvd231-vref-pin-connection

部件号:SN65HVD231

您好,

 我的客户制造了一个已经在生产中 的电路,他错误地将VREF引脚(5)连接到VCC (3.3V),而不是保持浮动,因为它没有使用。

这 种情况是否可能导致内部 故障或可靠性问题?

到目前为止,没有报告出现任何问题。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Umberto

    Vref是电压级别为Vcc/2的缓冲输出。 因此,即使针脚与Vcc短路,也不会与内部电路发生混乱。 它也不会出现可靠性问题。 如果您还有其他问题,请告诉我。