This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:独立工作

Guru**** 2479095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD, ONET4291VA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571222/onet4211ld-standalone-working

部件号:ONET4201LD
主题中讨论的其他部件: ONET4291VA

您好,

ONET4201LD能否独立运行(不带MCU)?

(我输入了错误的产品名称,主题为ONET42"1")

ONET4201能否驱动VCSEL?

如果可以,您可以向我展示参考电路吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我认为ONET4201LD 不支持VCSEL驱动程序。

    那么,您能告诉我4.25Gbps VCSEL驱动程序不需要MCU吗?

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    感谢您对TI的VCSEL驱动程序的关注。

    ONET4291VA是我们的VCSEL驱动程序,设计用于4.25Gbps VCSEL。 它具有数字控制的调制和偏置电流设置,我们没有任何VCSEL驱动器具有这些输入设置的GPIO模式(引脚控制模式)。

    但是,ONET4291VA不需要任何专用MCU即可工作。 ONET4291VA芯片中包含一个2线串行接口控制块,使器件可以通过I2C直接与微处理器连接,无需外部组件。 因此,调制和偏置电流设置通过I2C引脚SDA,SCK (引脚5,4)进行控制。

    希望能回答您的问题,如有任何疑问,请告知我们。

    谢谢!

    最佳,

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriharsha-San,

    感谢你的帮助。

    >但是,ONET4291VA不需要任何专用MCU来工作。
    >ONET4291VA芯片包括一个2线串行接口控制块,使器件可以通过I2C直接与微处理器连接,无需外部组件。

    毕竟,发送2线串行数据是否需要微处理器?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    是的,需要数字控制器/微处理器来通过I2C与ONET4291VA芯片通信,以设置mod/bias电流。

    谢谢!
    SRI