This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:需要了解输入和输出电压级别

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, P82B96, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571293/pca9306-need-to-know-the-input-and-output-voltage-levels

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他部件: P82B96P82B715

您好,

1)我们正在使用PCA9306电压转换器,以便在两个电压电平(5V和2.8V) I2C设备之间兼容。

我的从属设备1使用VCC 2.8V连接到VreF1,而我的设备2使用VCC 5V连接到Vref2。 请确认PCA9036的最大和最小Vil & VIH和VOH。

2)什么是P82B96的Vil,VIH和VOL,VOH

3)我是否可以将发送器端的P82B96和接收器端的P82B715连接到I2C通信? 请确认

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran:
    PCA9306是一种通过门设备,因此它没有传统的Vil,VIH,Vol,VOH规格。 当输入低于VreF1电压的Vth时,PASS FET将打开。 这适用于设备的任意一侧。 当FET "关闭"时,FET具有高阻抗,两侧的上拉装置将其拉至各个各自的电压轨。

    您是否有设计示意图? 我只是想确保Vref2和EN与Vdpu2电压的200k结合在一起。

    我必须研究有关P82B96和P82B715设备的信息。 您正在尝试做什么? 您为什么使用这两种不同的缓冲区? 您能否解释一下您的系统是什么以及您尝试完成什么,以便我推荐一个解决方案。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    1)对于PCA9306,如果我的VreF1为2.8V,则Vth相对于VreF1是什么?

    2)根据P82B96的数据表,Sx,Sy侧的最低低电平输出电压为0.8V,但我无法连接具有低电平输出电压(0.3 - 0.6V范围)的从属设备。 请参阅随附的设计示意图,您能否确认PCA9036和P82B96的电压水平是否有效?



    3)请您确认我们是否可以在一侧使用P82B715 (从动侧),在另一侧使用P82B96 (主动侧)?

    4)如果您能推荐一种可与P82B96配合使用的解决方案,以便与输出电压低在0.3V至0.6V之间的从属设备配合使用,这将会很有帮助。