This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179:未使用的引脚

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571484/sn65lvds179-unused-pin

部件号:SN65LVDS179

大家好,

如何处理未使用的输入 和输出(如果未使用)?
我想知道以下两种模式。

-如果未使用驱动程序
LVTTL输入信号(3引脚):GND?
差分同相输出(5引脚):开路?
差速 器反相输出(6引脚):开路?

-如果未使用接收器
LVTTL输出信号(2引脚):开路?
差速 器同相输入(8引脚):GND?
差分LVDS反相输入(7针):GND?

此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!
    LVTTL输入信号可能打开,因为设备具有内部下拉。 我同意您在您提到的其他终端中的意见。