This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:两个FPGA'的高速互连

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571542/tlk1501-high-speed-intervonnction-of-two-fpga-s

部件号:TLK1501

您好,

我喜欢通过千兆光纤连接两个FPGA。 我喜欢使用的光学模块是针对千兆位以太网而制作的,如Broadcom AFBR-5921。 通过这些互连,我喜欢在FPGA之间镜像32位寄存器。 因为我喜欢FPGA设计尽可能简单,所以我喜欢使用外部SerDes芯片。 TLK1501由于 其16位接口而显得非常合适。 但这是从2000年开始的。 我不知道它在市场上有多长时间可用。 由于以太网系列是为以太网通信而设计的,因此我不确定它们是否完全适合我的应用。 也许我忽略了数据表中的一些限制。

哪种芯片最能满足我的应用需求? 由于我的设计适用于工业机器,因此零件必须长期可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    TLK1501似乎符合您的要求。 尽管此器件是2000年生产的,但在网站上仍显示为活动器件,因此,德州仪器(TI)计划将其投放市场,请让我与团队一起验证TI计划保留此器件的时间。 我会尽快回来提供这些信息。

    此致,
    Luis Omar Moran
    SWAT团队