This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:VDD电源最大波纹

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571472/sn75dp159-vdd-power-supply-max-ripple

部件号:SN75DP159
主题中讨论的其他部件:LMR1.0515万

我使用的是带Xilinx Kintex FPGA的DP159的再计时器模式和X模式。

DP159数据表未指定最大Vdd电源脉动。  

当前使用1.09V的LMR1.0515万

但是,在大多数情况下,设计一直在发挥作用,我们发现使用AMD GPU时会出现更多的位错误,并且正在检查所有可能的问题来源。  Vdd纹波出现,我想知道TI建议的最大电源纹波是什么,以便DP159在此处正常运行。

另外,使用X-Mode恢复时钟作为重新传输的源时钟时出现问题。 在FPGA中将PLL用作独立TX时,我们工作正常,但是,当使用DP159中的X模式恢复时钟作为TX时钟时,FPGA下游接收器报告位错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin:

    建议Vdd中的纹波保持在< 20mV

    如果这需要进一步支持,请让您的FAE将TT升级至HelpMe系统。

    此致