This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65LVDS324:SN65LVDS324 HiSPI CRC错误问题

Guru**** 2479055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571651/linux-sn65lvds324-sn65lvds324-hispi-crc-error-issue

部件号:SN65LVDS324

工具/软件:Linux

您好,先生

 SN65LVDS324存在一些问题,需要您的建议

1. reg 0x10的值为0x0F,表示HISPI CRC错误。 但我们从传感器侧读取CRC,结果正常。默认值为0x0000。

2.更详细地检查故障状态。 SN65LVDS324的输出端未发现问题。

   但是reg 0x11的值显示了0x3c。  

您能否提供导致此问题发生的原因的建议?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yimin:

    您可以禁用寄存器0x0FH中的CRC_EN位。

    此致,

    Gerardo