This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:未使用的GPIO,不带1M电阻

Guru**** 2478825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571529/tps65982-unused-gpio-without-1m-resistor

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我了解,建议弃置未使用的GPIO是将GND引脚与1M电阻连接,并将其分配为"禁用",如下所示。



是否可以直接连接GND针脚?
或者,是否有其他方法 通过 分配其他事件来处理未使用的GPIO (无1M电阻器)?

如果两个答案都为否,我建议再次为客户添加1M电阻。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    无需使用1M电阻器接地,建议将1M电阻器作为安全措施,以防意外配置未使用的GPIO。 如果意外配置了接地GPIO,设备将消耗大量电流,您可能会有损坏设备的风险。 将未使用的GPIO保留为浮动状态,然后将其映射到"无事件启用输出"更安全。 这样,GPIO将始终驱动低电平。

    谢谢!
    Eric