This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当我探测SCL时,通信工作正常,否则它不工作。

Guru**** 2480245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571211/when-i-probe-scl-then-communication-works-else-it-doesnt

主题中讨论的其他部件:AM3352

您好,

我正在通过I2C与连接到TI Sitara AM3352的设备通信。我无法与该设备通信,因此我对SCL进行了探测,以便在示波器上对其进行分析。 当我探查它时,沟通会起作用。 当我取下探头时,它会停止通信。我正在使用10K的上拉电阻。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢,此致

Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin您好!

    总线上的电容负载是多少?  此外,您尝试运行的数据速率是多少?  除非您以较低的频率工作,否则每周10公里拉力赛都会响起。  您可能需要减小上拉的尺寸。  我正在将链接附加到应用手册,其中涵盖了选择正确上拉电阻的设计过程。

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    如果您在重新评估上拉值后仍有问题,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    感谢您的回复。 我不知道总线上的电容负载,我需要检查一下,我尝试了100KHz和400kHz两种情况,结果是相同的。 当我探测SCL通信工作时,我将查看链接,然后告诉您问题是否再次出现。

    Jatin Jain