This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:控制配置寄存器(0x29)的外部供电(位:2)

Guru**** 2479735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571314/tps65982-externallypowered-bit-2-of-control-configuration-register-0x29

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户考虑将TPS6.5982万用于DFP (仅软件)应用。

我是否应该为这种情况设置ExternallyPowered=1b?
我想知道如果我设置0b,会有什么问题。




此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    外部供电的位将允许您自动进入更高的PD合同。 但是,如果将其设置为0b,您仍可以通过将“料筒插孔检测”设置为GPIO来进入更高的PDO。 当您插入外部电源时,“料筒插孔检测”将自动将外部供电位设置为1b。 然后,设备将尝试协商更高的PD合同。

    谢谢!
    Eric