This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:2.0 和3.0 过温保护

Guru**** 2479735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571291/tps65982-pd2-0-3-0-over-temperature-protection

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

TPS6.5982万/83/82B是否支持2.0 或3.0 中的过温保护? 如果是,是否需要外部热敏电阻? 或者设备是否在 芯片中集成了热敏电阻?

此致,
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TPS6.5982万/83/82B具有集成的温度传感器。 如果查看TPS6.5982万数据表的6.18 部分,您可以看到热感应精度。 TPS6.5982万数据表的6.23 部分讨论了器件的热关闭特性。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的支持。
    如果接收器或源检测到温度过高保护,则要求2.0 或3.0 规格发送"硬重置"消息。 并且它可以在恢复默认操作后与源/接收器重新协商。

    TPS6.5982万/83的热关闭是否符合规范?

    此致,
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nagata:

    83设备允许内部电源路径(pp5v,pphv,ppcable)进入OCP状态,直到设备过热。 某些应用程序需要较高的电流来进行短时间的突发(即硬盘启动),设备允许在不进行重置的情况下进行此操作。 但是,如果OCP状态持续时间过长,并且设备过热(热保护),则设备将断开连接并进入错误恢复。 然后在恢复默认操作之前,它将与源/接收器重新协商。

    82的实施略有不同,82将为OCP情况发出硬复位。 对于OTP (散热),设备将发出断开连接并进入错误恢复。 82和83都将向可配置GPIO发送状态更新。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    82D是否具有与82相同的保护?

    此致,

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    长田,

    保护基于固件映像。 目前,82D具有与83相同的保护。 但是,我们正在努力发布新版本的工具,该工具将包含82和82D的新固件映像。 这将使83,82和82D的保护完全相同。

    谢谢!
    Eric