This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:应用7V以上反向电压的行为

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571223/tps2553-the-behavior-of-applying-the-reverse-voltage-over-7v

部件号:TPS2553

您好,
我有一个关于TPS2553的问题。

当向输出端子施加的电压超过绝对最大额定值7V时,TPS2553如何断开?
我想知道每个终端的故障状态。

我不认为这是正常情况下的用法。
其目的是在出现异常时进行影响检查。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的问题的答案超出了本论坛的范围,需要进行昂贵的分析和测试。 在超过ABS MAX评级的条件下,设备极有可能不会出现常见的故障模式;即,故障模式是随机的,非确定性的。

    这些开关经过UL和IEC安全认证,使部件暴露在可能导致其失效的条件下。 如果它们失败,则故障模式不能对地短路,因此希望信息能有所帮助。