This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS操作

Guru**** 2549200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583001/ds280df810-prbs-operation

部件号:DS280DF810

支持路径:/产品/开发和故障排除/在论坛中搜索我的问题/

1)从程序员指南中可以看到,如果不首先锁定接收器CDR (根据寄存器1E),似乎无法生成PRBS模式。  在这种情况下,您始终需要外部Bert或其他数据源才能使用PRBS生成器功能。  这是否正确,或者是否有办法绕过CDR并将内部合成器用作PRBS生成器时钟源?  通过寄存器0x0A强制锁定不会启用PRBS输出。  我们能够摆脱PRBS的唯一方法是连接外部Bert。

2)按照编程指南中的程序设置生成器/探测器,我们无法获得自动模式探测器 (寄存器0x01) 来从外部Bert检测模式。  有什么建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    1. 这是正确的。 要生成PRBS输出,您需要CDR可以锁定的输入参考信号
    2. 是否可以提供准确的SMBus序列?

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师