This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:TPS2546-Q1状态引脚输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579820/tps2546-q1-tps2546-q1-status-pin-output

部件号:TPS2546-Q1

团队成员,您好!

客户使用TPS2546-Q1。 但是,他们希望在没有USB线(DP/DM)的情况下使用它。

他们设置了以下内容。

CTL1:H

CTL2:H

CTL3:H  (CDP模式)

Ilim_SEL:H

DM_OUT / DP_OUT:打开

DM_IN/DP_In:打开

Ilim_LO:打开

Ilim_HI:PU(19.1kohm)

在这种情况下,当他们在电源线无负载(这意味着USB设备已断开)时检查状态引脚(TPS2546-Q1的9引脚)时,他们发现 某些TPS2546-Q1的状态为“高电平”,其它的为“低电平”。

客户不使用USB线(DP/DM)。在这种情况下,我们无法从数据表中检查TPS2546-Q1 stus的规格。 请告诉我TPS2546-Q1状态引脚如何工作。

此致,

Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否需要状态引脚,如果您不使用此引脚,请将其连接至GND。
    当负载电流超过由Ilim_LO确定的阈值时,状态pin将断言。