This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万更新代码

Guru**** 2766855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578869/tps65986-tps65986-update-code

部件号:TPS6.5986万

尊敬的先生  

我看到TI有文档描述EC的代码更新

我有几个问题,请帮忙提出建议

1.如果我的应用程序是坞站连接,我需要添加TUSB3410还是FT4323?

2.我看到TI参考设计TUSB3410 I2C信号与I2C_SCL1和I2C_sda1连接  

当我对SPI闪存进行编程时,有任何需要注意的事情或需要设置的寄存器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我只想告诉您,有一个软件工具可用于使用TUSB3410更新tps6598x设备上的固件。 我会在找到它后尽快将其交给您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jeffery  

    抱歉!! 我不理解你的意思  

    由于此坞站用于消费者,因此我们的消费者客户不会使用TI的工具来更新TPS6.5982万的代码

    我们将为客户提供".exe"文件,他们可以使用其台式电脑更新代码

    请告诉我

    1.我是否应该添加外部IC以进行代码更新?

    2.有任何文档描述此流程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    有两种不同的方法允许用户更新tps6.5982万上的固件

    1)第一种方法是FTDI (FT4323)=>
    ***此闪存方法的逐步过程可在www.ti.com/.../slvuar8a.pdf>的第11页中找到
    ***注:配置工具位于以下位置:
    www.ti.com/.../tps6598x-config>
    通过单击"TPS6598X- config:"=>"Get software"下载
    注:FDSP使用USB到I2C与主机接口进行通信。
    注:您也可以转至顶部菜单并单击'evice'->闪存固件或刷新EVM固件


    2)第二种方法是使用TPS6598x实用程序GUI:此工具提供2种不同的固件闪存方式(a/b)
    a)使用I2C主机接口的主机接口固件更新
    b)'PI FW update'(PI FW更新)用户可以找到FW .bin映像并使用SPI执行完全闪存

    注:我发现实用程序GUI上的'PI FW update'更方便,更易于更新FW。
    ***此闪存方法的逐步过程可在www.ti.com/.../slva701c.pdf>的第10页中找到
    注:TPS6598x实用程序GUI使用SPI直接执行全闪存
    ***注:实用程序GUI可在www.ti.com/.../tps6.5982万-hiutility>上找到


    请告诉我如何进一步帮助您。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果您不再有任何问题,我将关闭此线程:)

    谢谢