This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:参考原理图

Guru**** 2764695 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581114/hd3ss214-reference-schematics

部件号:HD3SS214
主题中讨论的其他部件: SN65DP141

您好,

 是否有TI的HD3SS214参考原理图?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    我将通过电子邮件发送可用文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Moises
    由于数据速率较高,我的客户从HD3SS215ZQER迁移到HD3SS214ZQER。
    但我找不到有关HD3SS214ZQER EVM的任何信息。
    您能否共享HD3SS214ZQER EVM的相关信息?
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    我将通过电子邮件发送可用文件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

     我的客户询问参考电路(EVM或...)有关HD3SS214 SN65DP141的信息。 请帮我邮寄给我吗? 非常感谢。

    此致,

    Gary Teng说

    gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    我将通过电子邮件向您发送可用文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    请支持HD3SS214参考原理图和布局指南。 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我将通过电子邮件向您发送可用文件。

    此致