This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:请求支持SN65DSI86ZQER eDP分辨率

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583703/sn65dsi86-asking-for-the-sn65dsi86zqer-edp-resolution-support

部件号:SN65DSI86

大家好,
客户想要使用SN65DSI86ZQER,并且客户有一个解决方案问题。

条件
1.MIPI-DSI分辨率为1920x1200/60 fps1200 fps
2. LCM分辨率为2160x1440</s>1440

问题:
1.如果MIPI-DSI使用1通道(4通道),SN65DSI86ZQER的eDP输出能否达到2160x1440分辨1440分辨率?

方框图

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    在所有应用中,eDP输出速率必须小于或等于DSI输入速率。 如果DSI86支持2160x1440的1440的输入分辨率,则仅使用4个数据通道将取决于 DSI时钟速率。 例如:  

    流比特率= PixelClock×bpp

    1.  

    流比特率= 186.62 (大约)×24

    所需的最小DSI时钟频率= StreamBitRate /

    (NUMBER_DSI_Lanes×2)

    所需的最小DSI时钟频率= 4.47 /(4×2)

    所需的最小DSI时钟频率= 560MHz

    二.  

    流比特率= 186.62 MHz×18

    所需的最小DSI时钟频率= StreamBitRate /

    (NUMBER_DSI_Lanes×2)

    所需的最小DSI时钟频率= 3.35 /(4×2)

    所需的最小DSI时钟频率=420MHz  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    您能否帮助查看客户的示意图并提供您的意见?

    e2e.ti.com/.../OSAKA12_5F00_MIPI-to-eDP-bridge_5F00_2017.0531万_2D00_D.zip

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理