This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:时钟输出的精度

Guru**** 2613185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579904/dp83822i-accuracy-of-clock-output

部件号:DP8.3822万I

您好,

DP8.3822万具有时钟输出功能。
我要确认自由运行时钟输出(125MHz)的频率精度。
我认为此时钟是从内部PLL生成的,其精确度与输入时钟精确度完全相同。

我的理解是否正确?

此致,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    125MHz自由运行时钟实际上用于调试目的。
    它的精确度将是参考时钟的精确度。
    请问您打算使用125MHz的目的是什么?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要最后回答这个问题。

    125 MHz输出参考时钟是否可用于为MAC 125 MHz输入时钟计时?

    是否有方法可为设备通电,以在3个可能引脚(RX_D3/GPIO 3,LED_1/GPIO 1或COL/GPIO 2)中的任意1个引脚上自动输出125 MHz时钟?

    参考输出时钟输出的上升/下降时间最小/最大值是多少?

    谢谢!

    乌特Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    要输出时钟,您需要使用寄存器访问权限。
    时钟的上升/下降时间应约为1-2ns。

    此致,
    罗斯