This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:控制引脚的上拉电阻器和下拉电阻器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583488/tmds181-pull-up-and-pull-down-resistor-for-control-pins

部件号:TMDS181
主题中讨论的其他部件: TMDS171

大家好,

请允许我向您询问TMDS181控制引脚的上拉电阻值。 我见数据表中的下表。

它显示"控制引脚的最小/最大电压用于高/低"。

[Q1]这是否意味着上拉或下拉电阻值必须小于65k欧姆?

[Q2]当用户使用68k欧姆时会发生什么情况?

[Q3]用户使用10k Ω 时会发生什么情况?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    控制销的设计使用65k上拉/下拉值,它周围工作正常,68k足够近。

    10K太低;这可能会导致设备丢失其配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moise-San,

    请允许我仔细检查每个案例。

    上拉
    问题1)。 68k上拉电阻的要求精度是多少? 我认为它必须在65k欧姆的特定范围内。

    下拉式
    Q2) 68k下拉电阻器的要求精度是多少?

    问题3)。 我认为下拉可能是一个较小的阻力。 10k或1k下拉是否可以接受?

    此致,
    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    这些电阻值将使DP149,DP159,TMDS171和TMDS181正常工作。

    [3级输入引脚]
    上拉:65K +/- 10 %
    下拉:0至65k + 10 %

    [2级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10 %
    下拉:0至65k + 10 %

    将额定电阻值+容差保持在上述范围内。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    非常感谢您的及时支持。

    此致,
    KAWAI