This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:SN65LV1224B眼罩

Guru**** 2819295 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578002/sn65lv1224b-sn65lv1224b-eye-mask

部件号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他部件:SN65LV1023A

尊敬的团队:

 我们的客户使用SN65LV1023A和SN65LV1224B进行VoIP信号传输。

现在他们想测量LVDS信号。但我们在数据表中看不到眼罩。

我们是否可以使用LVDS标准掩码作为部件号? 或者您是否有另一个掩码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    是否有人可以回复此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不向客户提供眼罩,因为这在很大程度上取决于其布局,电缆和连接器。  客户可以根据t (DJIT)和t (RNM)生成自己的眼罩,如  DS92LV1224数据表的应用部分所述。

     

    此致,

    Gerardo