This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0421:评估套件不工作

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579468/ds92lv0421-evaluation-kit-not-working

部件号:DS92LV0421
主题中讨论的其他部件:LV04EVK01

我们最近购买了DS92LV0421/422系列的LV04EVK01评估套件。  我们已连接所有信号,并且以大约71 MHz的时钟频率运行。  接收器的"Pass"(通过) LED亮起,但"lock"(锁定) LED未亮起。  发射器上没有LED亮起。  我认为这种情况表明发射器不满意,不传输CML数据。  我们尝试使用BIST功能,但观察到LED状态没有变化。

我们没有关于TxD3对的数据,因为我们使用的是仅使用时钟和三条数据线的源和显示。  我认为这没问题,因为水平同步和垂直同步都在数据2行上。

有人能确认我的假设并提出我可能做错的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    是否可以在两个EVK板上的默认设置下检查所有跳线? 是否可以向我发送设置列表? 如果删除所有输入数据而只提供时钟,会发生什么情况? 您能否探测输入时钟并查看信号质量。

    输入时钟必须是适当的LVDS电平,才能锁定DS92LV0421。 在我看来,DS92LV0421 TX_CLKIN中似乎存在PLL锁定问题

    BIST是否在不同的输入时钟上工作? 7.3 6显示了内置自检(BIST),可由JP7启用

    Dennis