This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR285:采样问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, SN65LVDS93A, DS90CR285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583003/ds90cr285-sampling-problems

部件号:DS90CR285
主题中讨论的其他部件:DS90CR286SN65LVDS93A

大家好,

我正在使用 DS90CR285 发射器组件, 我有采样错误 (可能是噪音), 我对该组件有一些疑问:

1.根据数据表,我没有将未使用的引脚连接到GND,在这种情况下会发生什么情况? 切换噪声是否可以转接至其他位并更改逻辑状态?

2.我没有为PLL电压提供隔离电压,PLL电压与所有组件电压连接包括FPGA,是否会导致采样错误?

3.是否有任何具有 更多采样窗口和低噪声,抖动性能的新替换组件?

4. SN65LVDS93A是否可以 替换此组件?

谢谢!

Igal Talor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Igal:

    请参阅下面我对您问题的回答。

    此致,
    Ryan

    1.根据数据表,我没有将未使用的引脚连接到GND,在这种情况下会发生什么情况? 切换噪声是否可以转接至其他位并更改逻辑状态?
    [RH]建议将未使用的输入(TxIN)接地,以避免给您的系统增加噪音。 您能否分享设计的原理图/布局?

    2.我没有为PLL电压提供隔离电压,PLL电压与所有组件电压连接包括FPGA,是否会导致采样错误?
    [RH]与其他部件共用PLL电源也可能是噪音和错误的来源。 您是否能够使用接地板和电源板,或者这是不可能的,因为您正在与FPGA共享电源。 您能否确认您也添加了推荐的旁路电容器?

    3.是否有任何具有更多采样窗口和低噪声,抖动性能的新替换组件?
    [rrr]您是否在此应用程序中使用DS90CR286作为接收器? 您是否可以根据数据表中的建议重新布局电路板,包括如何连接未使用的输入以及将电源与其他噪音源(如数字和时钟组件)隔离,而不是推荐新组件。 为了使您的设计更不受噪音影响,数据表中有一个板布局部分。 您是否遵循了这些指南?

    4. SN65LVDS93A是否可以替换此组件?
    [RH]此设备类似于DS90CR285。 我担心的是,如果DS90CR285主板出现噪音问题,使用SN65LVDS93A将无法解决这些问题。

    谢谢!
    Igal Talor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,
    我将进一步检查此问题,并将与您联系。
    伊加尔