This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:驱动150英尺电缆

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDT33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579180/sn65lvds31-driving-150ft-cable

部件号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他部件: SN65LVDT33

团队-

我的客户有兴趣使用SN65LVDS31通过150英尺Cat6以太网电缆将20Mhz LVDS线路驱动至 SN65LVDT33。 LVDS驱动器的数据表中有一个图表,显示给定距离的最大信号速率,但它在20 m 处停止。 您能否评论此设备是否能够驱动如此长电缆的线电容? 在150ft*14pf/ft (Cat6的额定温度)时,我们看到的是2.1nF的盖子,这是非常重要的。

如果不可能,您能否推荐一种不同的设备或替代解决方案,以使我的客户能够完成他所寻求的功能?

谢谢!

Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有机会让大家今天来看看?

    谢谢!
    Alec
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec,

    在20 MHz时,CAT6电缆内的额定衰减为~ 4.25 dB (50米)。  总体而言,这大约在非均衡信号(LVDS/RS-485 /等)的限制范围内。  如果此应用程序为20 Mbps数据,则衰减会更少,并且运行更可靠。  关于LVDS和这些超长电缆的警告,LVDS的共模电压限制为+/- 1V。  超过50米的电缆可能会导致问题。  我更喜欢使用电容耦合或变压器耦合来帮助隔离驱动器和接收器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李-

    感谢你的帮助。 听起来,您所说的似乎是,高频内容不应因电容而滚动,但电阻损耗会导致直流衰减,这是否正确? 您能否推荐一个能够帮助解决此问题的特定部件?

    谢谢!
    Alec
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LVDS_5F00_AppAndDataHandbook_5F00_slld009.pdf

    您好Alec:

    请参阅所附文档,其中讨论了LVDS的数据传输基础知识。

    此致,

    Gerardo