This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:关于它可以支持的最大节点数

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582143/sn65mlvd206-about-the-max-nodes-it-could-support

部件号:SN65MLVD206

您好,亲爱的专家:

此SN65MLVD206支持多少节点? 即它可以驱动多少LVDS? 它能否驱动16 LVDS?  

非常感谢您的回复。

谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:
    请你帮我回答我的问题吗?
    谢谢!

    Joyce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce,您好!

    它最多可以支持32个节点,因此16个节点应该可以正常工作。

    此致,
    I.K.