This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A应用问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583587/tfp401a-tfp401a-application-question

部件号:TFP401A

大家好,

您能帮我们重放以下问题吗? 谢谢。

1. 我们要将HDMI传输到TTL 并直接打开LCM?

2. TFP401A的分辨率定义如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    你能否就第一个问题进一步阐述?
    2. TFP401A可与25MHz-165MHz范围内的像素时钟配合使用,具有任何分辨率。
    此致