This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:输入设置/保持冲突

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579079/ds92lx1621-input-setup-hold-violation

部件号:DS92LX1621

如果超出2 ns设置和保持时间,将会发生什么情况?
芯片锁定是否有任何风险,需要重启才能恢复?

我要发送10个慢速同步信号,我希望避免使用触发器来同步信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    违反2.0ns设置和保持时间不会导致芯片锁定,但可能影响串行器发送正确数据的能力。 数据表切换特性部分中的设置和保持时间可确保数据正确锁定。

    此致,
    Ryan