This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:双链路时钟

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580100/sn65dsi84-dual-link-clocks

部件号:SN65DSI84

在双链路模式下,时钟A和时钟b是否保证相互同步?  换言之,我是否可以只为时钟A的所有8个数据通道设置时钟频率,如果需要,是否可以忽略时钟b?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    从理论上讲,两个LVDS接口之间的CLK分布应该几乎相同,因为两个LVDS CLKS都是从一个CLK源生成的,因此它们在两个LVDS接口之间的分布是相同的,正如数据表所说的那样。 偏移可能是由于其他不匹配导致的,但不应大于10ps。

    此致,

    Joel