This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:基于TFP403的电路不工作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582883/tfp403-tfp403-based-circuit-not-working

部件号:TFP403

您好,TI支持团队,

我们采用了全新的主板设计,TFP403芯片连接到HDMI连接器,而不是DVI连接器。

目前,主板未通过主板上的TFP403芯片接收到正确的HDMI信号。

 

请查找我们所附HDMI接收器的设计。 如前所述,我们使用的是HDMI连接器,而不是DVI连接器。                                                                                                                                                                                                                                   

我们通过查看TFP403的参考设计(其中DVI连接器的HPD保持打开),使热插拔检测引脚保持打开状态。

您能否查看并告知我们所附示意图中是否存在问题?

 

网络的另一端连接到FPGA设备,当我们将HDMI接收器连接器连接到HDMI源时,我们能够查看RGB上的一些垃圾数据,以及HSYNC始终为'0',VSYNC始终为'1'。

请尽快告知我们您的反馈。

 

 e2e.ti.com/.../HDMI_5F00_RX.pdf

 

谢谢,顺祝商祺

Nagendra.S.V.