This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:交叉USB D-&D+信号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577869/ts3usb221e-crossover-usb-d--d-signal

部件号:TS3USB221E

我的客户正在使用单TS3USB221ERSER

由于模式路由问题,他们打算按照下图将USB D-和D+信号交叉:

请告知是否可以交换此类连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对我的问题有任何意见?
    请提供建议

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    开关不关心极性,所以可以换用D+/D-。
    您只需确保通过所有链接保持相同的映射,以使USB主机和USB设备符合D+/D-映射。
    此致