This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:DA0P通道未通过HS数据

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579200/sn75dphy440ss-da0p-lane-not-passing-hs-data

部件号:SN75DPHY440SS

我正在使用 SN75DPHY440SS,采用4通道配置,具有默认配置参数,来源为CSI-2。  正确驱动通道1,2和3,并重新驱动LP和HS信号。  

通道0由相同的源驱动,但无法传递HS数据(奇怪的是,LP数据正被正确传递)。

这"不应该"重要,但我们不遵守车道排序(即 MIPI lane 4经过DA0P/DA0N)-根据数据表,这是可以接受的。

每个通道的源接收器和终端都相同。

是否有任何想法或类似经历?

8.2 典型应用,CSI-2实施DPHY440支持4个CSI-2 DPHY通道和一个时钟。 与DSI不同,CSI-2没有背信道路径。 因此,无需订购车道。 由于没有车道排序要求,因此可以实施更多的组合。 DPHY440支持所有可能的组合。 对于所有CSI-2实施,必须保持CSI-2源和CSI-2吸入器之间的极性。 DPHY440不支持极性反转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Franz:

    很抱歉,我们的回复延迟了。 DPHY440的LP TX预期连接到未端接的LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N和DB0P/N)支持双向LP信令,DB0P/N LP TX连接到未端接的LP RX非常重要。  如果DB0P/N LP TX连接到HS RX,则LP信令将无法达到LP11级别,这将导致DPHY440无法在Lane0上启用HS数据路径。

    尝试以下操作以启用lane0 HS路径:

    仅为通道0启用HS路径:

    写入寄存器0x50,为HS TX路径启用8'h01 //覆盖

    写寄存器0x51,启用8'h01 //HS TX路径。

    使用8点钟 //禁用LP路径写入寄存器0x61。

    为 HS RX路径写入寄存器0x70并启用8'h01 //覆盖

    写入寄存器0x71,并 启用8'h01 // HS RX路径。


    位0是通道0

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    感谢您的回复。  该设计在通道0上有非标准LP RX。  设置的变体提供了完美的解决方案。  感谢您的帮助!