This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:在总线供电模式下是否禁用端口?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581970/tusb2077a-are-ports-disabled-in-bus-powered-mode

部件号:TUSB2077A

TUSB2077A支持7台设备处于自供电模式,4台设备处于总线供电模式。

使用总线供电模式时,哪三个端口被禁用?

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在总线电源模式下,下游端口5,6和7被禁用。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,文档中是否有此信息? 我们很难找到这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表上似乎未指明。 感谢您的意见