This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:DP 1.4

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, DP141RLJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579432/tusb546-dci-dp-1-4

部件号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他部件: DP141RLJEVM

您好,  

我要设计一个DisplayPort扩展器PCB,其中包括 适用于1.4 应用的TUSB546-DCI线性驱动器。  

下面的方框图说明了我的目标设计,它与 DP141RLJEVM DP141评估模块板(支持DP 1.3)非常相似。

首先,我想问一下 ,TUSB546-DCI是否能够实现结构图上的预期。
其次,数据表(第17页) 中说明了以下内容:

加电后(VCC从0 V到3.3 V),TUSB546-DCI默认为3.1 模式。 USB PD控制器在检测到C型端口上没有连接的设备或所连接设备不需要的3.1 操作时,必须通过将CTL0引脚从L转换到H并返回到L,使TUSB546-DCI脱离3.1 模式

在我的应用中,我计划使用GPIO模式配置设备。 此外,我不使用任何USB PD控制器。这是否是问题?
我是否需要 将CTL0引脚从L转换为H,然后再转换回L? (假设TUSB546-DCI配置将设置为4通道DP -无翻转)

CTL1引脚(H)
CTL0引脚(L)
反转销 (L)

非常感谢!!


此致,
Kostas



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kostas:

    有一个用于为DP应用程序配置TUSB546-DCI的应用说明,请查看

    http://www.ti.com/lit/pdf/slla365

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    谢谢你。 DP应用程序文档非常清楚。

    我有几个问题。

    在Sink应用程序中,文档说明了以下内容:
    DisplayPort插座的AUXP/N应直接连接到TUSB546-DCI,然后通过100 nF交流电容器连接到DisplayPort接收器。 TUSB546-DCI SBU1和SBU2针脚应保持未连接状态。

    1.如何在多氯联苯上进行布线? 是否不会创建AUX差分对上的桩模块?

    2.在原理图一侧,显示使用0欧姆电阻器,而不是100nF交流电容器。 AUX信号上是否需要100nF交流电压? 如果在GPU设备中使用交流电封盖,我是否需要在PCB上添加更多交流电封盖,包括转接驱动器?

    图5 (第5页)显示,AUXp信号在1MOhm res时被拉高,AUXn在1MOhm res时被拉低。 在示意图一侧(第8页),这与图相反。 AUXP信号在100kOhm的分辨率下被拉低,而AUXn在100kOhm的分辨率下被拉高。 但是,图中显示的电阻器未连接NC。
    我应该使用哪种极性? 是否需要拉高和拉低分辨率?

    4.原理图上的第8页陈述如下:如果DP电源的输出端没有交流电容器,则填充100uF。
    我认为它的电容器值应该是100nF。

    最后,您能否提供Altium Designer中TUSB546-DCI的封装?

    非常感谢!!!

    此致,
    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:

    AUX连接在源应用程序和接收器应用程序之间稍有不同,您必须遵循应用程序的正确配置,我将回答您有关接收器应用程序的问题(在显示端)。

    1)
    是的,AUX路径中将有一些支路,您可以使其尽可能短。
    AUX数据速率为1Mbps,faux为720Mbps,AUX事务不是那么长,并且不是一直处于活动状态,小存根不会出现问题。

    2)按照图5,在AUXp上具有1M上拉和在AUXn上具有1M下拉,在上拉/下拉和DP接收器之间放置100nF盖。

    3)如果这是一个接收器应用程序,请参见图5,DP规格要求此配置。

    4)原理图中有填充100nF电容器的选项(如果需要),这些电容器应放置在GPU侧。EVM具有用于测试的占位符,汇应用程序不需要它们,因为源侧会有它们。


    我将通过电子邮件发送可用文件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Moises。 你的支持再好不过了!!!

     根据TUSB546-DCI数据表,仅4通道DP的典型平均有源功率为660mW。 您是否知道仅4通道DP的最大或峰值功率是多少?

    最后,如果 TUSB546-DCI用于接收器应用,将连接到显示器的无源电缆可以连接多长时间?  
    另一方面,如果连接了有源电缆,是否会导致任何问题(假设TUSB546-DCI已重新驱动信号)?  


    此致,
    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:

    最大功率约为750mW。 活动电缆不应该是问题,因为这是线性转接驱动器。 同时,电缆长度在很大程度上取决于电缆质量。

    此致,
    迭戈。