This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:TIUSB3410UARTPDK显示为未知设备

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410UARTPDK, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580358/tusb3410uartpdk-tiusb3410uartpdk-shows-as-unknown-device

部件号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他部件: TUSB3410

你(们)好

   我获得了TUSB3410UARTPDK套件并安装了EEPROM刻录软件。 我能够将3410_i2c通信二进制文件下载到EEPROM。 我拔出USB插头并将其放回。 在设备管理器中,我在人机接口设备下看到一个设备,该设备具有VID (0451)和PID (3421)。 我想澄清两个问题

1) 在EEPROM刻录机中,单击  TUSB3410 EEPROM布鲁纳实例(2.00)后,您将看到VID和PID为451和3410。 而当我进入设备管理器时,VID是0451,但PID与此不匹配。为什么?

2)在设备管理器中,我根本看不到TUSB3410UART EVM标签... 为什么?

请帮助。 谢谢。

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bala,

    您是将TUSB3410用作USB到UART桥接器,还是您愿意将其用作USB HID到I2C?

    TUSB3410有两种不同的实现。 一个是USB到UART,这是我们在TI.com上提供的固件和驱动程序文件的默认实现; 但我们还提供了自定义USB HID到I2C实施,这不会记录在设备的产品文件夹中,因为它是自定义应用程序,但我们会根据请求提供所需的固件文件和代码示例。

    从上面提到的内容来看,给定VID PID信息,您似乎正在使用USB HID到I2C固件。 该固件将TUSB3410枚举为HID设备,但当前固件具有固定描述符数据,因此VID/PID和字符串描述符将不是您在TUSB3x10 EEPROM刻录器应用程序中输入的内容。 即将发布的固件将改变这种情况。

    如果您尝试将设备用作USB到UART桥接器,则应使用相应的固件文件。 此固件文件允许您自定义VID/PID和其他字符串描述符,这些描述符可通过TUSB3x10 EEPROM刻录器实用程序访问。

    此致,
    豪尔赫