This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:TUSB3410UARTPDK

Guru**** 2874360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580402/tusb3410uartpdk-tusb3410uartpdk

部件号:TUSB3410UARTPDK

你(们)好

   在我的一系列问题中,我又增加了一个我不清楚的问题。 我使用EEPROM刻录工具将二进制文件刻录到EEPROM中。 我收到一条消息,表示它已成功,我需要拔下并重新插入主板与PC的USB连接。 但是当我使用刻录机GUI中的选项“转储EEPROM内容”并将刻录的内容与转储的内容进行比较时,它们根本不匹配... 使用该工具转出EEPROM的.bin i至少有Texas Instrument文本标签,我可以看到。 但是我刻录的.bin文件没有所有这些,并且完全不同,这是可以的,但问题是它与我从EEPROM转出的内容不匹配... 问题可能是什么?

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bala,

    EEPROM不仅应包含已编译的固件二进制文件,还应包含包含设备字符串描述符(产品和制造商ID,序列号等),自定义VID/PID编号和校验和以验证数据完整性。
    TUSB3x10 EEPROM刻录机将标头数据添加到已编译的固件二进制文件,这就是EEPROM内容与您使用该工具时使用的固件文件不同的原因。
    TUSB3x10 EEPROM刻录机不仅具有转储EEPROM内容的选项,还具有生成完整二进制文件(从已编译的固件二进制文件)的选项,包括头数据。 请访问 www.ti.com/.../sllu205查看用户指南

    此致,
    豪尔赫