This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持ACA Dock功能的USB集线器控制器

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577827/aca-dock-feature-supported-usb-hub-controller

尊敬的先生

我们的客户正在寻找USB集线器控制器支持的ACA-Dock功能。

我已经研究过ESP,发现其中一个部件支持ACA-Dock。

我只是想知道产品的发布时间,请告诉我。

此致,

Hiroaki Tanikoshi /日本Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tanikoshi San:

    客户对哪些ACA功能感兴趣?  我们即将推出 一款集线器产品,目前正在进行验证。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想创建一个ACA坞站,以便在与设备通信时为平板电脑充电。 请告知空房情况。

    谢谢!

    Dalibor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dalibor:

    很抱歉,即将推出的中心没有真正的ACA坞站支持。

    此致,
    JMMN