This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:HS检测范围。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577753/tusb211-hs-detection-range

部件号:TUSB211

大家好。

我检查了以下帖子。
https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/51.1756万/1862579#1862579</s>186.2579万 186.2579万

TUSB211 仅在检测到HS信令时激活,
请告诉我数据速率的偏转范围。
我认为 TUSB211检测到的最大高速信令速率为480Mbps,但我不知道最小速率。
全速 最大 速率为12Mbps, 那么当数据速率 超过12Mbps时,TUSB211是否检测到高速信令?
我想知道如何检测高速信号。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它支持1.5 和12M。 由于DP/DM迹线未被切割,因此不会对其进行调节。没有下限