This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3200:SEL1/SEL2针脚问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577949/ts3usb3200-sel1-sel2-pin-question

部件号:TS3USB3200

您好,先生,

我对 SEL1/SEL2针脚有疑问, 是否需要此针脚? 如果我使用GPIO直接连接到此引脚,GPIO需要多少mA驱动能力?

此引脚可超过1.3V VIH 阈值多少mA?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IIN输入泄漏电流VCC = 4.3 V,VI/O = 0 V至4.3 V,VIN = 0 V至2 V–10 10 μA