This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:引脚交换D+ D-信号

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580417/ts3usb221a-q1-pin-swapping-d-d--signals

部件号:TS3USB221A-Q1

尊敬的支持人员:

我目前正在使用 TS3USB221A-Q1设计布局。  为了简化路由,我考虑交换所有D+和D-信号。  我假设此部件作为2个单刀双掷开关工作, 但注意到数据表中的引脚被专门标记为D+和D-,表示其与A和B等通用的引脚相连。 通过交换机的信号是否可以交换,或者内部是否存在要求引脚仅连接到D+和D-的特定信息?

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉耽误您的时间,是的,只要"进入"和"退出"相同,您就可以交换+和-