This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB到GPIO识别

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578912/usb-to-gpio-recognition

我从TI购买了USB到GPIO工具。

评价文件显示,许多不同的职能可以运作,但我对最初的确认问题感到不安。

操作系统是Window 10.1 版本,VMware在Window 7版本上对其进行了测试,但它不响应您的S/W工具。

似乎可以识别另一台labtop Window 7计算机。

您会告诉我Window 10.1 问题还是其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指出您实际购买的硬件?